This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3007D1:电路设计问题

Guru**** 2553540 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3007D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/580807/tpa3007d1-circuit-design-question

部件号:TPA3007D1

您好,

我使用的是用于单声道输出音频放大器的TPA3007D1。 我按照TPA3007D1EVM原理图构建了放大器电路。 接通电路电源后,我将输入端连接到音频源。当插入音频源的IN+和IN-时,静态噪音会炸断芯片。

我对电路做了一点修改,在电源(Vcc)上添加了400mA保险丝;接地;并在IN+上添加了47k下拉电阻。 这有助于消除加电时的浮动输入信号。

放大电路工作正常,但有时如果我关闭并重新打开主电源,扬声器上会发出一些噪音,导致保险丝断开。 (注意:不使用停机。它总是使用120K向上拉至Vcc)

任何人都推荐我可以使用多大的保险丝,而不会烧断芯片。 数据表显示典型电源电流为0.42A,但我已经使用了.4A保险丝,但仍经常烧坏。

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Le,

    感谢您在E2E中提出问题。  数据表中的典型电源电流0.42A处于Vcc=18V/Poout =6.5W/Load=8欧姆的条件下。 因此,如果您的案例不同,当前案例也可能不同。 您需要测量应用中电源的峰值电流,并使用合适的保险丝。

    此外,TPA3007D1是一款高性能CMOS音频放大器,它需要足够的电源去耦以确保良好的性能。  将1uF低ESR陶瓷电容器放置在尽可能靠近设备的位置以缓解高频瞬变,并将10uF铝电解电容器放置在设备附近  以过滤低频噪声。

    此致,

    郑少文