This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3244EVM:电压增益

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3244EVM, TPA3244, TPA3245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/580738/tpa3244evm-voltage-gain

部件号:TPA3244EVM
主题中讨论的其他部件: TPA3244TPA3245

您好,

客户在SE输入BTL模式下测量了TPA3244EVM的增益。 他的测量增益为18dB,但与数据表的增益不对应。 在TPA3244数据表中,反向电压增益的规范通常为20dB。 他的测量条件如下:

输入电平:200mV有效值
输出电平:3.2Vrms

J4和J19:1-2 (SE)
J21:输出(BTL)
J26:2-3 (INC)
J27:2-3 (印度)

<PBTL选择>
J7和J8:输出

<模式PIN选择>
J5:2-3 (M1=0)
J6:2-3 (M2=0)

频率调整>
J16:3-4 (主模式)

此致,

Akio Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伊藤山

    感谢您的提问。 这是TPA3244数据表中的打字错误,增益应与TPA3245相同18dB。
    我将尽快更新数据表

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steve San,

    感谢您的回答。 我希望在发布之前查看更多数据表。

    此致,

    Akio Ito