This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3110D2-Q1:电流

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3110D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/580690/tpa3110d2-q1-current

部件号:TPA3110D2-Q1
主题中讨论的其他部件:TPA3110D2

您好~

客户尝试评估 TPA3110D2,他们想要测量功率级回路电流。

根据方框图,L和R通道都有4个PGND路径。

在引脚说明中,19号,24号引脚上有两个PGND引脚,它们希望添加带并联电阻器的运算放大器来测量电流。

请检查左侧的针脚(#19或#24)和右侧的PGND针脚?

您认为这是测量负载电流的正确方法吗?

如果还有其他想法,请告诉我。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jin-Suk:

    您的客户尝试通过这些测量完成什么?

    由于在一个或两个PGND引脚上使用感应电阻器会增加这些特定引脚相对于其他PGND引脚的电势,因此我建议采用不同的方法来测量回路电流。

    相反,在将GND节点连接到感应电阻器之前,您需要将所有PGND连接在一起。 感应电阻器还需要非常低的电阻(不超过10 mΩ Ω)。 但是,这仍会增加设备相对于实际GND电位的GND电位。 您的客户是否考虑过在PVDD和设备之间分流的高侧电流测量?

    此致,
    Brian Angiel