This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5720M:是否可以将两个TAS5720M用于PBTL输出?

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5720M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/579964/tas5720m-is-it-ok-to-use-two-tas5720m-for-pbtl-output

部件号:TAS5720M

您好,Audio的一位客户需要一个具有TDM输入的AMP解决方案。 它是2.1 配置。 功率为20W x 2+40W。 搜索后,我只能找到支持TDM输入的TAS5720M。 左侧和右侧应该正常。 40瓦低音扬声器出现问题。 我正在考虑 在电感器之后并行使用两个TAS5720M。 请告知您这是否是可飞的?

此致,

KES

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,KES,

    这不是一个好主意,TAS5720M不适用于此类应用,因此我们无法保证设备将具有正确的行为。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师