This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5121:PCM5121数字滤波器延迟错误或漂移

Guru**** 2362820 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5121
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/579980/pcm5121-pcm5121-digital-filter-latency-error-or-drift

部件号:PCM5121

您好,团队,

我正在使用PCM5121, DSP输出I2S至PCM用于高音扬声器,同时使用DSP的内部DAC输出用于低音扬声器,但他们发现高音扬声器和低音扬声器之间存在相位差异。  

对于PCM5121,它在I2C模式下使用,寄存器43为0.0001万 (具有去重功能的8x/4x/2x FIR插值滤波器),因此数字滤波器延迟为20/FS。 我们检查了DSP的DAC滤波延迟是否为24/FS。  

因此,它们在DSP内的高音扬声器通道中增加了4/FS延迟,在第一次测试时,它工作正常,高音扬声器和低音扬声器之间的正时被取消, 但是,第二天他们再次测试,发现即使添加了4/FS,仍然存在延迟不匹配,他们尝试了很多次,发现需要添加另一个2/FS来校准不匹配。  

只是想与您确认一下,PCM5121的延迟范围是多少? 还是漂移? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nicole:

    我们将查看您的问题,并尽快回复您。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师