This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LME4.972万NABD:LME4.972万NA

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/579704/lme49720nabd-lme49720na

部件号:LME4.972万NABD

我需要知道您推荐的用于LME4.972万na运算放大器上的VCC+和VCC-端子的去耦电容器的大小,以防止超声波振荡导致中上音频段的声音降解。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Roger,

    欢迎使用e2e。
    建议将小电容器(如0.01uF - 0.1uF)用于去耦高频。 建议将低电感表面安装陶瓷电容器尽可能靠近IC引脚。

    此致,
    Ivan Salazar
    德州仪器(TI)