This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1863:无法进入待机模式。

Guru**** 2362840 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1863
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/579546/pcm1863-can-t-entering-standby-mode

部件号:PCM1863

在我们的项目中,我们必须让PCM1863进入待机模式,并实现0.59mW功耗。

首先,我们根据数据表第61页设置寄存器。 Copyed如下所示

"功耗低至0.59mW 0x00=0x00 //选择page0 0x70=0x14 //断电参考0x00=0x03 //选择page3 0x12=0x41 //禁用OSC 0x00=0x00 //选择page0"

但电流只能降至约5mA,可能仍处于休眠模式,而不是待机模式

然后,我们搜索了所有有关PD,睡眠,待机设置的0x70寄存器的连接。 我们只能将这一个低功耗状态设定为大约5mA的电流消耗。

实际待机模式应比电流低得多。 (0.59mW / 3.3V约0.2mA)

所以,我的问题是,我们如何才能真正进入待机模式,功耗为0.59mW。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wilson,

    欢迎来到E2E,感谢您对我们的产品感兴趣!

    将寄存器0x70的位D2设置为'1'后,设备进入待机/关机模式,此时设备内部仅打开控制端口,从而使设备进入待机/关机模式。 您可以通过读取寄存器0x72来检查设备状态。 设备的电流消耗应接近数据表中的规格。 请您分享每个+3.3V节点(AVDD,DVDD,IOVDD)的电流测量值吗?  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,

    感谢您的快速回复。 已尝试读取0x72,它显示设备处于关闭模式,但电流仍过大,达5mA。 我们确信与PCM和所有其他组件连接的脉冲式MCU 不会消耗如此大的电流。 AVDD DVDD和IOVDD电流的测试可能不容易进行。 如果我们做到了,会让您知道。

    此致,

    威尔逊