This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254EVM-K:TLV320AIC3254内部LDO不工作

Guru**** 2362840 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254EVM-K
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/579549/tlv320aic3254evm-k-tlv320aic3254-internal-ldo-is-not-working

部件号:TLV320AIC3254EVM-K

大家好。

我正在使用TLV320AIC3254EVM-k。我的问题是,当我从回放选项加载直接旁路配置并选择LDO Disable (SW2至LOW)时 它工作正常。但如果我切换开关至高,它不工作,没有信号。第二个问题是其他配置(如高性能音频)在两种情况下都不工作。所以请帮助我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,哈文德,

    欢迎使用E2E,感谢您对我们产品的关注!

    如果编解码器正在使用,我们建议不要修改LDO_SELECT开关。 这可能会导致信号性能发生变化。 因此,正确的用法是将开关置于正确的位置并重置设备(硬件和软件重置)。

    然后,EVM配置设计为使用外部电源配置EVM。 要配置内部LDO,必须在AIC3254 CS的“模拟设置”部分手动配置。 请检查"Analog Power-Up (模拟加电)"部分的所有块以配置内部LDO。

    如果您还有其他问题或意见,请告诉我。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,它正在工作。感谢您的友好和频繁的回复,还有一个问题,我想使用DSP通过双麦克风消除回音,那么如何实施? 您能否建议一些文档或论坛来实施。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,哈文德,

    遗憾的是,我们的便携式音频转换器miniDSP没有足够的功能来处理回波抵消。 需要添加外部DSP。 有关详细信息,请参阅以下Wiki文章:

    e2e.ti.com/.../2521.minidsp-echo-cancellation-aec

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.