This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4766:BTL连接问题

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4766

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/579381/lm4766-btl-connection-issue

部件号:LM4766

你(们)好

我目前正在尝试构建BTL配置中的放大器电路,以驱动步进电机。 在将其连接到电感负载之前,我一直在尝试使用正常电阻负载测试电路,以确保其按预期工作。 目前我的问题是放大器A上的输出基本上死机(跟随输入),但放大器B上的输出按预期工作。 我使用了LM4766数据表中的桥接器示例电路,并尝试在论坛上查看是否有人曾经遇到过类似的问题,但却找不到任何问题。

我的第一个问题:静音时间常数是否必须大于一定的量才能确保静音关闭? 我现在的时间常数是1.65ms (使用5k欧姆电阻和330nF电容)? 这是否太低? 我肯定会通过这些引脚拉动超过1mA的电流,并已以非反相方式测试了两个输出,以确保输出/芯片仍然工作。 我只是不确定当我连接一端以制作反相放大器时是否丢失了一些东西,以及这是否会对电路中可能导致输出响应不正确的东西产生某种影响。

放大器A的输出看起来像是正在削波至负电源电压V。 (我目前正在使用+-15V电源电压进行测试)。 我试图看看我是否没有短路,但我相当肯定地认为连接正确。

您是否有其他我可以查看的内容,或者我可以尝试的其他设计电路,或者我是否错过了一些内容? 当我在非反相连接中单独连接放大器时,我可以让它们正常工作,但是一旦我将它们组合到BTL连接中,我就会遇到一个输出(作为反向运算放大器连接的一个)问题。

提前感谢您的帮助。

此致

纳尔杜斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nardus,

    欢迎使用e2e。
    您能否分享您的原理图? 您是否尝试为引脚6和11使用单独的电阻器?
    这些引脚上的电容器用于在静音/取消静音时创建充电斜坡,以避免弹出。
    您是否能够在反相配置中单独使用其中一个放大器?

    此致,
    Ivan Salazar
    德州仪器(TI)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否有机会分享您的联系及其相应价值的图片? 您是否将其设计为与BTL配置完全相同(图5)? 至于输出A,您说它“基本死机”,但您也说它是夹到负极轨吗? 因此,我们在输出A上获得一个信号? 还是负极轨上的直流电恒定?

    剪切通常是指由于电源导轨限制,二极管夹持/剪切电路等原因而不能超过电压水平的信号
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好Ivan和Nabil

    非常感谢您的回复。 我目前正在使用数据表中使用的原理图,但有以下更改。

    RF = 22k而不是21k (仅输出A)

    CI = 47uF而不是22uF

    RM = 5k

    CM = 330nF (这应该更大并且是电解盖吗? 目前使用陶瓷1)

    VCC = 15V (引脚2和15)

    V形=-15V (引脚4)

    GND =引脚5和10

    NC =引脚9和14

    RL = 33欧姆(仅用于测试目的)

    图1:电路示意图。

    我已在当前应用中分离了引脚6和11上的连接,并为它们提供了各自的电容器和电阻器。

    以下是我从各种测量中获得的结果。

    图2:输出端无负载。  

    蓝色是B处的输出,黄色是A处的输出,紫色是输入信号。

    输入= 0.5V正弦峰值

    输出A =+- 13V DC

    输出B = 10V峰值  

    如果我将BTL配置中的输出连接到负载上,将获得以下信息。

    图3:BTL连接。



    绿色是通过负载的电流(250mA峰值或多或少)。 没有什么改变。

    我还测量了你建议伊凡的内容。 I将放大器B连接到反相连接中,方法是获取13处的输入并将其连接到12,同时从12处断开Ri。 I已将13连接至接地。

    这是在无载荷的情况下打开的结果。 我将每一个都单独连接到负载上,这不会显著改变结果。 (负载的另一端接地)

    图4:在两个放大器处于反相连接的情况下进行单独测量。


    我将用我的一个备件替换芯片,看看芯片是否有问题,并回复您。  

    再次感谢您的回复和帮助。

    此致

    纳尔杜斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好Ivan和Nabil

    我已经解决了我的问题。 我正在从具有2V DC偏移的DAC接收0.5Vp信号。 我没有在放大器的输入端将此信号进行交流耦合,这解释了我在将其构建为反相配置时获得的夹紧。 我已经设法使电路正常工作,现在将使用放大器电路,以便将其与步进电机配合使用。

    感谢您的快速响应和您的时间帮助我。 如果我今后努力奋斗,我一定会再次利用这个论坛。

    此致
    纳尔杜斯