This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8069万:编解码器设置

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/579416/tms320f28069-codec-setup

部件号:TMS320F2.8069万
主题中讨论的其他部件:TLV320AIC3104

大家好,

我继承了一种设计,其中包括与TLV320AIC3104编解码器连接的TMS320F2.8069万 MCU。  一切都很好。  编解码器在FS = 12kHz的频率下运行。

现在,我想在新设计中使用这种组合,在新设计中,采样率需要为24kHz。

由于系统在12kHz时采样正常,我从未需要调查它是如何设置的。  我的假设是有一个初始化例程 ,它在 启动时从main()调用。  我想例程向编解码器发送信息以设置其采样率选择寄存器值。  过去的经验会让我相信这是对它的实际工作方式的过度简化,所以我发布这条消息是为了看看是否有人可以对这个问题作出一些说明。

有人能帮我了解采样率设置程序吗?

谢谢!

罗宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Robin:

    我认为这是音频转换器论坛中的某个人的问题,因此我将此帖子移到该论坛。

    此致,
    Adam Dunhoft
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Robin,

    为了修改我们的音频转换器中的采样率,有必要查看PLL和时钟分频器寄存器。 由于您使用的是24kHz的子倍数,因此修改Page 0/ Register 2就足够了。 只是为了确保寄存器值正确,您能否提供实际的寄存器配置?

    谢谢你。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Luis,

    我不确定在哪里可以找到控制寄存器数据。 在MCU代码的初始化例程中我没有看到任何设置。 我唯一能找到的就是主时钟。 处理器已分配PWM以将主时钟信号发送到编解码器。 它的频率是3.072MHz。 如果没有寄存器配置,我想这就是它创建12kHz采样率的方式。 我说这是因为sla403的表1显示,使用12.288MHz主时钟可以达到48 ksps。 因此:12.288MHz / 4 = 3.072MHz。 同样:48 ksps / 4 = 12ksps。

    在这种假设下运行时,将主时钟频率从3.072MHz提高一倍至6.144MHz将有效地将采样率从12ksps提高到24ksps。

    这看起来是否合理,还是我遗漏了拼图中的碎片?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Robin,

    这是合理的。 但是,仅当未使用PLL时,此逻辑才起作用。 如果增加频率并使用PLL,则不能遵守其中一种时钟条件。 您可以尝试使用6.144MHz。 如果不起作用,则需要修改寄存器设置,因为PLL将被使用。

    此致
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Luis,

    我找到了编解码器初始化例程。

    第0页/未写入寄存器2。 这是否意味着它处于重置状态,将其值置于0x00? 如果是这样,则FS = FS/1,也就是说,PLL率没有发生变化。

    也许必须调整位时钟和字钟以适应新的采样率?

    谢谢!
    罗宾
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Robin,

    通常,BCLK和WCLK会根据采样率进行调整。 WCLK应与采样率(24kHz)相同,通常建议将BCLK配置为最大可用频率(64 * WCLK = 1.536MHz)。

    是否可以修改此编解码器初始化例程。 我可以看看,建议对注册表进行一些修改。 您是否还能提供实际MCLK,BCLK和WCLK频率值?

    谢谢你。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luis,

    MCLK现在为6.144MHz,BCLK为1.536MHz,WCLK为24kHz。  我的目标是以24kHz的采样率运行,所以我认为我要么在那里,要么接近。

    我对MCLK有点困惑。  当项目交付给我时,MCLK为3.072MHz。  采样率为12kHz,我假设选择3.072MHz来提供12kHz采样率。  这是获得12kHz采样率的常见方法吗?

    如果不是,MCLK应该是什么?如何将采样率从48kHz更改为24kHz?

    谢谢!

    罗宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Robin,

    如果PLL已禁用,此时钟配置将完美工作。 能否验证第0页/注册3? 是否启用了D7位? 如果未启用,您可以继续使用这些值。

    基本上,12.288MHz被用作默认MCLK值,以获得48kHz的频率,而无需配置PLL和分频器设置。 如果在默认设置下使用6.144MHz,则应获得24kHz采样率。 但是,如果使用PLL,则不会提供相同的结果。

    您可以在时钟生成部分和以下文档中找到有关时钟设置的更多信息:

    www.ti.com/.../tlv320aic3104.pdf
    www.ti.com/.../slaa403.pdf

    如果PLL已禁用,请告诉我。 否则,您是否可以提供init文件来建议新的PLL值?

    谢谢你。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luis,

    第0页寄存器3尚未被任何代码初始化,因此它处于默认重置状态。

    以下是我找到的初始化代码的图像:

    逗号左侧的数字表示寄存器编号,十六进制数字是放置在该寄存器中的值。  全部为第0页。  这些评论都是我的笔记,同时也是我的笔记。

    因此,PLL似乎未在使用中,因此我的设置对于以24kHz采样率使用它是正确的。

    我将浏览您发送的应用笔记。

    感谢您的帮助,我认为这一个问题已经解决了。