This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5631B:来自TAS5711的PWM信号是否能驱动TAS5631B?

Guru**** 2630915 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5711, TAS5631B, TAS5518, TAS5558, TAS5631

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/579544/tas5631b-could-pwm-signal-from-tas5711-drive-tas5631b

部件号:TAS5631B
主题中讨论的其他部件:TAS5711,, TAS5518TAS5558TAS5631

鹿

   我们设计 的有源扬声器使用TAS5631B,但我们使用TAS5711产生的PWM信号取代了tas5518。 现在我们进行测试,我们发现了一些问题。  

  当tas5631b的负载为8欧姆 时,当它不处于裁剪状态时,输出是正常的,但当它处于10~30 % Chillping状态时,芯片TAS5631B发生损坏,并且多次是相同的处理器。  

因此,您能否确定 TAS5711的PWM是否可以提供给TAS5631B,并需要连接。  

附加文件是sch,你能帮你检查吗? Thx

e2e.ti.com/.../TAS5711-drive-TAS5631B--sch.pdf</s>5631

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Agril,

    在PWM输入TAS5631之前为前端使用D类数字放大器(TAS5711)是一个坏主意。 我们不能支持这一点。 客户应在TAS5631之前使用DAC或TAS5558设备。

    他们看到的损坏是因为级联门驱动电路可能存在死机问题,或者输入被过度驱动。 TAS5631的输入只能接受相对于接地的4.2V的绝对最大输入电压。

    此致,

    -Adam