This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:X-Talk问题

Guru**** 2566385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/579521/tlv320aic3104-x-talk-issue

部件号:TLV320AIC3104

尊敬的团队:

我在使用AIC3104的系统中遇到一些关于X-Talk的问题。

即使我将I2S数据的L输入源静音  ,两个LR HP输出均会输出......  

此外 ,当我将具有 0x2B reg的L ch DAC静音为0x80时,两个LR HP输出都会输出...

请查看AIC3104的此MY寄存器设置...

 

-DAC设置

W 30 01 80  (软重置)

30mS延迟

W 30 07 0A (数据路径)

W 30 08 00 (ADC高imp)

W 30 09 30 (I2S 32位)

W 30 25 C0 (DAC开机)  

W 30 2B 00 (L DAC 0dB)

W 30 2C 00 (R DAC 0dB)

宽30 28 80 (1.65V)

W 30 29 00 (HP混音器)

W 30 2F 80 (混合器)

W 30 40 80 (混合器)

W 30 2A 9C (软启动)

W 30 41 0D (HP VOLUME R ON)

W 30 33 0D (HP VOLUME L ON)

W 30 0E C0 (交流耦合)

W 30 6D C0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    朴智龙,您好!

    我建议您将多个设置添加到注册表配置中。

    当LDAC静音时,HP线路可能会由于串音效果而发送数据。 为了减少这种交叉对话,您可以将HPLCOM和HPRCOM作为独立输出。

    您需要将第0页/将37注册为0xe0 (左/右DAC通电,HPLCOM配置为独立单端输出)。
    然后,将第0页/寄存器38配置为0x10 (HPRCOM作为独立的单端输出)。 这应该会降低串扰效应。

    请告诉我问题是否仍然存在。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.