This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4.831万:LM4.831万-扩频模式

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/579037/lm48310-lm48310--spread-spectrum-mode

部件号:LM4.831万

您好,

我在设计中使用LM4.831万来驱动扬声器。 扬声器将放置在靠近板上的放大器的位置。 我是否应该在放大器的输出端使用LC滤波器或铁氧体磁珠 来获得 高质量的音频信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Riya

    欢迎来到E2E,感谢您对我们产品的关注。
    如果设计不能发射辐射,则应使用LC滤波器。 LC滤波器可降低电磁辐射(EMI)。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Figueroa,您好!

      感谢您的回复。 目前我不进行任何辐射测试,因为我处于设计阶段。 由于空间限制,我希望避免使用LC滤波器。 更具体地说,我会使用8欧姆扬声器,放大器和扬声器之间的距离不会超过2 cm。 在这种情况下,是否需要LC过滤器?  如果您仍建议使用LC滤波器,我希望  了解LC电路的一些详细信息,如推荐的L,C值。 也适用于何种调制- AD或BD?  

    此致,

    Riya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Riya,

    当扬声器电线小于10 cm 时,大多数TI D类放大器在工作时都不使用滤波器,因此您不需要在应用中添加LC滤波器。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!!