请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TAS2552 大家好,
客户正在使用 TAS2552。 客户需要测量扬声器电流和电压。 但他不知道 TAS2552是如何 实现这一点的
功能。
我的理解是TAS2552使用 VSENSE+/-引脚获取 扬声 器电压。 然后 VSENSE+/-针脚将 扬声 器电压 信息发送到
数据 表的数字I/O和控制(如7.2)功能方框图。
问题1:我 的理解是否正确? 如果 我的理解正确, TAS2552如何 测量扬声器电流?
问题2:如果我的理解不正确,您能否告诉我 TAS2552如何 测量扬声 器电流和电压?
祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)