This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3251:有关电源和去耦电容器的问题

Guru**** 2362820 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3251
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/579055/tpa3251-questions-on-power-supplies-and-decoupling-capacitors

部件号:TPA3251

您好,

问题1: 两个输出电源(PVDD_AB和PVDD_CD)是否完全独立?  例如,我是否可以使用两种不同的电压 (例如,我希望低音扬声器的AB电压为35V,而具有较低功率能力的中频/高音扬声器的CD电压为30V)?

推论: 上述两个引脚(PVDD_AB为三个引脚,PVDD_CD为三个引脚)的三个引脚是否也是独立的?  例如,我是否可以连接三个电压相同的电源(每个针脚各一个)来添加电源的电源功能?

问题2: 建议使用哪种类型的去耦电容器?  我非常不愿意在音频应用中使用X7R (由于微曲)--甚至是用于电源去耦。  但是,NP0的大小仅为1206尺寸的0.1uF (仍适用,但放置起来有点不舒服)。  我倾向于认为放置0.01uF Np0比0.1uF或1uF X7R更好--你怎么看?  对于输出级(PVDD),在针脚旁边组合0.01uF NP0和1或2或10uF钽(例如,远离芯片的1 cm)是否更好?

对于输入端(DVDD,AVDD,GVDD_xx,VBG引脚),我倾向于认为0.01uF NP0是可以的--你怎么看?

请注意,假设是: 对于去耦电容器,表面安装更好(避免在接地平面上形成额外的孔),而较小尺寸更好(因此,可放置在非常靠近引脚的位置)。

您有什么建议?

谢谢!
卡洛斯
--

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛斯,您好!

    我不能回答您的电源独立性问题,但关于X7R与NP0去耦合盖,我的经验是X7R (或X5R)的微音特性不是问题,即使在高性能放大器中也是如此。 由于该应用程序众所周知的失真机制,我当然不会在音频信号路径中使用它们,但在电源中使用它们,但我认为消除微信对您的供电网络设计的影响之间的权衡是不值得的。 如TPA3251这样的闭环部件确实具有适当的PSRR (在这种情况下为65dB),并且鉴于电源中的任何微音诱发异常电压都可能由机械耦合到电容的音频带宽振动引发,PSRR将在某种程度上衰减。 如您所述,Np0封装大得多,根据外形规格,旁路封装和回路电感将显著提高,因此可能会影响EMI性能。 就我个人而言,我不会使用像.01uF这样的小东西来分离安培的供应。 此值可能(取决于您所拥有的并联值)在电源阻抗与频率图解中产生强抗共振峰值。  如果您想获得最后的性能,您也可以对PCB应用机械阻尼。

    只是我的$.02。

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛斯,您好!

    问题1:我与我们的团队进行了交谈,确定存在使用PVDD作为电源的内部参考,然后假设两个输出都处于相同的电压。 这将导致输出出现未知现象,因此不建议提供两种不同的电压。

    问题2:我同意Josh的观点,即使用X7R进行电源去耦不会对音频性能产生影响,并且它们的尺寸易于放置在针脚附近, 这是一个要求,因为与此针脚的距离过大会在发生大功率消耗后导致电源电压振铃/过冲,并会损坏部件。 我们在主板上使用X7R进行电源去耦,并获得数据表额定性能。

    Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Justin,

    问题1的跟进--是PVDD_AB和PVDD_CD针脚是内部连接的,还是内部电路使用信号并依赖两个相同的电压? 例如,如果我要使用两个100W的电源来获得200W的总输入功率,则这种区别是相关的。 物理连接两个电源设备的输出可能是电源设备的问题。

    但是,我想知道如果我这样做会发生什么(连接两个具有相同电压的独立电源),但是一个放大器会消耗更多的功率,它会使其相应的PVDD_xx下降一小段(可能是一伏或几伏?)。 这种差异现在是否会造成任何问题?

    谢谢!
    卡洛斯
    --