This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:TPA3244

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3251, TPA3245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/578627/tpa3255-tpa3244

部件号:TPA3255
主题中讨论的其他部件:TPA3251TPA3245

您好,

我是一名业余爱好者,我计划使用TPA3245或TPA3251构建D类放大器。 我将在灵敏度为92dB的8欧姆落地式扬声器中使用。 我想在 PBTL模式下运行它。 但是,我查看了数据表,对于 PBTL模式,它提到使用2-4欧姆扬声器。 请问,在 两个芯片上使用PBTL模式的8欧姆扬声器不好吗? 哪种芯片更适合我?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ken:

    在PBTL中使用8欧姆负载对任何一个部件都没有问题,只是与使用8欧姆的BTL相比,没有功率输出优势,因为该部件仅限于38V电源。 使用4个FET驱动一个扬声器(而不是2个)可以降低每个器件/FET的热应力,这将具有散热优势,或者使用更强大的冷却解决方案,您可以使用一个器件将两个通道上的相同功率推入8欧姆。

    Justin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Ken,

    我想知道您是否有特定的输出功率。 由于TPA3251的电源电压限制为36V最大值,因此,较高欧姆扬声器需要更多的输出电压摆动,以便通过较低欧姆扬声器获得相同的功率级别。 您可以从数据表中看到,最大输出功率能力随着扬声器阻抗的增加而降低。

    但这当然都是对设计师想要的典型或最大输出功率的主观性。 只要您的电源要求符合允许的规格,使用8欧姆扬声器就没有问题。