This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3263:使用23.94KHz采样速率的限制

Guru**** 2585605 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/579434/tlv320aic3263-limitations-of-using-23-94khz-sampling-rate

部件号:TLV320AIC3263

您好,TI:

我们编解码器的一些在线培训视频似乎表明某些模块只能使用48kHz采样。  是这样吗?  选择23.94kHz采样率是否会以任何方式限制功能?  如何在软件设计工具中实现这一点?

提前感谢!

亚伦·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Aaron,

    TLV320AIC3263和我们的TLV320音频编解码器的大部分都支持8kHz至192KHz的采样速率。 因此,将编解码器配置为23.94KHz不会限制其功能。 所有块将正常工作。 可能唯一的区别是与采样率相关的抽取/插值滤波器延迟,大约为17/FS。

    为了在软件设计工具中实现这一点,需要知道正在使用的输入时钟(MCLK,BCLK,GPIO等)以及输入时钟具有的频率。 如果您需要,我建议使用寄存器配置来获得23.94KHz的采样速率。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.