This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5411-Q1:电感器的饱和电流

Guru**** 2362840 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5411-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/578243/tas5411-q1-saturation-current-of-inductor

部件号:TAS5411-Q1

您好,

我收到了客户的以下问题。

我们应该如何设计电感器的饱和电流?

我们是否应该考虑TAS5411Q1的实际最大输出电流或电流限制值?

此致,

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kuramochi-san,

    我建议选择额定值高于输出电流限制值的电感器。 例如,对于TAS5411-Q1,输出电流限制为2.4A,EVM上的电感器额定值为2.7A。 我建议您有一些裕度,因为根据输出电流的斜升方式和传播延迟,输出电流可能会在短时间内超过输出电流限制。

    您的客户是否正在考虑/评估任何特定电感器?

    此致,
    Brian Angiel