This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIX4192EVM-PDK:DIX4192EVM驱动程序安装

Guru**** 2362820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/579076/dix4192evm-pdk-dix4192evm-drivers-installation

部件号:DIX4192EVM-PDK

我们的客户无法为DIX4192EVM安装USB串行指挥官软件。 某些人能否提供有关如何安装此软件的指导? 客户使用的是64位Windows 7操作系统(安装指南仅列出了Windows 2000和Windows XP)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢德拉赫,您好!

    遗憾的是,这是一个非常旧的评估板,并且新的操作系统不再支持该软件/驱动程序。 我们通常建议使用外部I²C接口对设备的寄存器进行编程。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Diego!

    您能否提供一些有关如何实现这一目标的指导? 我需要使用什么外部I2C板?