This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5711:将S/PDIF AC3/DTS 5.1 转换为2.1 环绕立体声

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5711, PCM9211, DIX9211, DIR9001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/578367/tas5711-converting-s-pdif-ac3-dts-5-1-to-2-1-surround-sound

部件号:TAS5711
主题中讨论的其他部件: PCM9211DIX9211DIR9001

您好,

我们的客户需要一种将S/PDIF AC3/DTS 5.1 转换为2.1 环绕声的解决方案。 您能否提供任何TI解决方案? 非常感谢。

我找到 了TAS5711PHPEVM的评估模块。 说明显示了其功能包括光学/共x输入和环绕声。 是否适合该应用? 能否告诉我MC57xxPSIA控制器板的参考设计?

请按以下方式查找详细信息。

产品:Sound Bar

2.输入:S/PDIF AC3/DTS 5.1

3.输出:2.1 环绕音响(2个单扬声器+ 1个低音炮)

此致,

Tom

 S/PDIF AC3/DTS 5.1 到2.1 环绕声

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom,您好!

    感谢您提出问题并对我们的设备感兴趣。

    我建议使用音频接口收发器(如DIX9211或PCM9211)将S/PDIF转换为I2S。 I2S输出随后可用于驱动TAS5711放大器(以下是器件 http://www.ti.com/general/docs/datasheetdiagram.tsp?genericPartNumber=DIX9211&diagramId=SBAS519的结构图) 

    我必须研究MC57xxPSIA + EVM解决方案并与您联系,但我相信使用音频接口收发器将会更加简单。

    此致,
    Alex Bhandari-Young

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alex:

    非常感谢您的回复。 我已将TI解决方案转发给客户。
    但客户告诉他们希望使用现有的功率放大器来驱动2.1 扬声器。 因此TAS5711不是必需的。
    他们还希望将5.1 AC3/DTS转换为2.1 虚拟环绕声。

    请您再次推荐另一个TI解决方案吗? 非常感谢。

    1.数字音频接口接收器:DIR9001是否适用?
    Sound Bar设计不需要DIX9211/PCM9211的9211的数字音频I/F发送器。

    2.是否有任何TI音频处理器可以将5.1 AC3/DTS转换为2.1 虚拟环绕声?
    客户强调音频输出规格是虚拟环绕声,而不是3D环绕声。

    此致,

    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom,您好!

    感谢您的跟进。 我正在确认这方面的几点,并将立即回复各位。

    此致,

    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom,您好!

    感谢您的耐心等待。

    为了帮助您在此设置中将5.1 AC3/DTS转换为2.1 环绕声,我需要有关客户希望整个系统如何工作的更多详细信息。 您能否为我提供客户设计的方框图(我特别关注5.1 信号输入的细节,音频放大器的输出以及转换所需的处理类型)?

    回答您的问题

    1) www.ti.com/.../rdk-value-sb 提供了一个在具有S/PDIF输入的soundbar应用中使用的DIR9001示例。 但是,此应用程序不支持5.1 环绕立体声。 如果您能让我更好地了解客户的系统,我将研究此类系统是否适合他们。

    2) 要回答此问题,我需要有关所需音频处理能力的更多详细信息。 我可能会建议在E2E DSP或音频转换器论坛上发布,具体取决于执行转换所需的处理能力。

    此致,

    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alex:

    感谢您的回复。 我正在与客户一起查看,以获取Sound Bar设计的结构图和详细技术规格。

    此致,

    Tom