This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3128D2:原理图回顾

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3128D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/579053/tpa3128d2-schematic-review

部件号:TPA3128D2

您好,

请查找随附的带微控制器和GSM的TPA3128D2 IC原理图pdf,请检查连接。

 

我们使用的是:

  1. Quicktel GSM模块
  2. 12V直流SMPS电源

 

在设计时,我们有以下疑问:

  1. 我们连接MODSEL引脚的位置。
  2. 根据数据表,此IC提供2x30W音频输出,那么IC需要的电流是多少?
  3. 是否需要为设备TPA3128D2连接散热器???
  4. 此致
  5. Atul Bhakay
  6. e2e.ti.com/.../Audio_5F00_TPA3128D2.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Atul:
    感谢您在E2E中提出问题。 MODSEL引脚用于选择BD调制或低怠速损失模式。 有关调制模式的说明,请参阅本文档(第2节) 。www.ti.com/.../sloa238.pdf
    我查看了您的SCH,您正在使用PBTL模式。 所以你想要30W的输出,而不是2*30W,对吧?
    如果您要输出30W的12V PVCC功率,则8欧姆负载过高。 我想您可以使用2欧姆扬声器。 我对12V PVCC和2ohm负载进行了实验,当在PBTL模式下输出30W功率时,PVCC上的电流大约为2.8A (请为此保留一定的容差)。 在本实验中,无需使用散热器。
    另请参阅我们的EVM设计。 www.ti.com/.../slou457.pdf 我认为它对您的设计很有帮助。

    此致,
    郑少文