This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3245:TPA32xx系列放大器的调制方案

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/579115/tpa3245-modulation-scheme-for-tpa32xx-series-amplifiers

部件号:TPA3245

在浏览TI最高性能D类放大器(TPA32xx系列)的数据表时,我没有看到任何使用的调制方案。

我希望使用BD,1SPW或三元等备选方案,而不是传统的广告调制,但希望TI的人员能够明确地加以澄清。  无论使用什么,我认为它已烘焙到零件中,不能由用户选择。

谢谢!

Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Josh:

    您的说法正确,即调制不能更改,TPA32XX系列使用AD调制。 您寻找另一个计划的具体原因是什么?

    Justin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Justin的回复-我怀疑是这样。 是的,我希望BD调制用于消除输出滤波器。 我可以解决这个问题,但这是一种空间非常宝贵的设计,LC组件是其中一些最大的组件。

    假设没有其他TI D类放大器具有此类具有BD调制功能的性能,我这样说是正确的吗?

    Josh