This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101:直流偏移量符合规格。

Guru**** 2535760 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/578928/tlv320adc3101-the-dc-offset-as-specification

部件号:TLV320ADC3101

DC偏移量符合规格。

 

您好,

 

关于TLV320ADC3101上的DC偏移,我的客户询问了一些问题。

我知道此设备在输入块上有一些直流偏移,并且每个设备的此值不是恒定的。

抖动控制寄存器(第1页/寄存器26)用于减少偏移。

 

(问题)

(1)此偏移量是否可以被描述为规范?

 (类似于数据表上的一般ADC偏移误差。)

如果可能,请告诉我?

 

(2)此偏移的机制是否与一般ADC偏移误差相同?

或者输入块中是否存在内部共模电压的关系?

 

此致,

Tao2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tao,

    请参阅以下内容。

    • [Q1]此规格不能定性,因为它因设备和最终应用而异。
    • [Q2]这种变化与一般ADC行为有关。 抖动控制寄存器通常用于减少偏移,此外,数字滤波器可用于在需要时配置HP滤波器。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师