This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4220:数字电平不稳定

Guru**** 2362840 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/578425/pcm4220-digital-level-is-unstable

部件号:PCM4220

部分部件在两个通道上都具有不稳定的输出电平,这表明转换器增益具有随机的步进变化。 基准电压稳定,电源和时钟稳定,但数字输出电平在两个通道上每隔几秒就会变化。我正在用高电平正弦波驱动它。

当部件处于冷态时,可能会更糟。 如果它工作正常,用冷冻剂喷雾敲击零件会导致短暂的临时增益增加几dB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nicholas,

    这似乎是一种奇怪的行为,过去有一个已知问题,即在低温下,部件可能会出现增益问题,但现在测试IC时已解决了这一问题。 您是否有任何我们可以分析的输入/输出波形?

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego -感谢您的回复。

    我认为我已经解决了-这既是我的错,也是您的错(TI)。

    对于256x,fs0和1通常为低电平。 我的逻辑中的比赛条件每2-5秒在FS1上产生200nS脉冲。 这通常没有影响,但有时会将转换器锁定到几种低增益模式中的一种。

    您可以通过使用一小段电线将信号短接到+3V来演示此情况(确保FS1已下拉而未接地)。 使用合适的输入信号,显示ADC数字输出,它没有失真,只是具有一个正常固定的增益电平,但其电平通过闪烁FS1来更改。 令人毛骨悚然…

    温度问题影响我的比赛条件,而不是赛段,尽管冷冻喷雾会对增益产生轻微影响。

    因此,我可以修复我的计时,但这确实表明FS1系列中存在未记录的奇怪现象。 可能经常改变此信号的应用程序应该注意到这一点。