This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5614A:输出滤波器电感器问题

Guru**** 2363310 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/578295/tas5614a-output-filter-inductor-question

部件号:TAS5614A

您好,

 我们有一个使用TAS5514A并带有基于T94-2的电感器的原型电流放大器。 Proto工作正常,但我们不需要全部

这部分的力量,所以我正在寻找缩小这些电感器尺寸的方法。

 我正在评估每通道仅使用一个T94-2内核和双对称绕组的可能性。 我的问题是做

与标准双核配置相比,此配置是否存在任何可能的问题? 在功能上,它应该是

同样,但您是否希望在其它方面出现问题,如可靠性,安全性,EMC等?  

 我现在看到,单个t94-2内核可以节省更多的空间和成本,然后使用两个较小的内核,如T80或T68。 电阻性  

损失看起来也更好。

BRG,Endre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈

    这不是我们推荐或测试过的内容。 话虽如此,它还是可以发挥作用的。

    如果您使用AD调制模式并将双电感器作为差分扼流圈进行布线,理论上它可以工作。 请记住,这在BD模式下不起作用。 AD模式始终具有差分,确保电感器中没有抵消电流,从而失去电感值。 BD模式会导致电感器中的取消,消除有效电感,并可能损坏放大器。  

    将一个内核用于两倍电流会变得很棘手,因为每个通道只有一半的饱和电流可用。  

    我们也不确定EMI的影响。  

    此致,

    -Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Adam:

     感谢您的回复。 我们在AD模式下运行TAS561x,功率限制为50W/4ohm,因此

    芯部不会看到比SLAA701A @ 100W更大的应力。

    BRG,Endre