This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3106:AIC3106 HPLCOM:反向信号

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/578645/tlv320aic3106-aic3106-hplcom-inverted-signal

部件号:TLV320AIC3106

将PGA_R路由至HPLCOM输出(Reg 56设置为0x80)并将Reg 37设置为0x20 (HPLCOM配置为独立单端输出)似乎会反转信号(测量值)

根据简化的方框图和我的测量结果,这是正确的。

 

这与数据表后面的描述不符,其中"音量控制,混合"后面没有信号反转

问:是否有任何可能,PGA_R,PGA_L,DAC_L1,DAC_R1在HPLCOM上不是反相的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jens,

    欢迎使用E2E,感谢您对我们产品的关注!

    实际上,HPLCOM只能用于反转信号。 HPLCOM驱动程序之前有反相器。 因此,信号将始终反转。 请查看随附的文档以了解更多详细信息。 它包含有关AIC3106配置的更多信息。

    HPLOUT和HPROUT可在不反转信号的情况下使用。 HPRCOM可配置为反转HPLCOM,从而产生原始信号。

    e2e.ti.com/.../7357.AIC3106_5F00_Block_5F00_Diagram_2800_0-9_2900_.pdf</s>3106 28002900

    如果您需要有关此音频转换器的其他信息,请告诉我。 我们很乐意解答您的问题。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    方框图非常好。 图表和 您的答案验证了我的测量结果。 接下来我将尝试使用HPRCOM (双反转:)路径。

    BTW:我认为,SW-L0和SW-L3不能由reg 108单独切换。 我想,这两个都是同时切换的,断电寄存器86。 (同样适用于Rright_LOP/M)。 你怎么看?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jens,

    您回答正确。 SW-L0/R0和SW-L3/R3不受寄存器108 (第0页)独立控制。 基本上,当启用无源模拟信号旁路时,这些开关被禁用。 这允许将模拟输入直接路由到输出。 应关闭输出驱动程序的电源以完全禁用线路输出驱动程序。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.