This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3106:如何将单端线路正确连接至TLV320AIC3106差动输入?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/578440/tlv320aic3106-how-to-interface-single-ended-line-to-the-tlv320aic3106-differential-inputs-correctly

部件号:TLV320AIC3106

您好,

在Web上搜索此问题比任何事情都容易混淆。 TLV320AIC3106输入如何正确完成此操作?

当然是最便宜的方式

谢谢你

祝你一切顺利

拉尔夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ralph,

    有两种方法可将单端线路连接至TLV320AIC3106。

    -将单端线路直接连接至MIC3R/MIC3L单端输入。
    -在差分输入(例如,差分输入LINE1LP和LINE1LM)的情况下,将单端线路连接到正差分输入(LINE1LP)。 然后,将负极差动输入(LINE1LM)连接到电容器(建议使用0.47uF电容器)接地。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.