This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3070:其分辨率

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM3070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/578327/pcm3070-its-resolution

部件号:PCM3070

大家好。 我是一个新用户,目前正在尝试开发用于无线传输的音频编解码器。 该流程需要模数转换和信号处理,线性子波段滤波,自适应差分脉冲代码调制等,因此我认为该产品可以帮助我。 我想处理24位音频样本。 其联机说明(http://www.ti.com/product/PCM3070 )表示其分辨率为32位。 此解决方案是否也适用于ADC? 那么,我有一个更广泛的问题,您认为这个音频编解码器有足够的功率来完成我想要的操作吗? 我尝试设计的编解码器类似于增强apt-x

感谢你的时间:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mariano,

    欢迎使用e2e,感谢您对我们的产品感兴趣!

    PCM3070具有可配置的串行数据接口分辨率。 通常,我们指定最大分辨率,即32位。 但可以设置为16,20,24或32位。

    关于编解码器功能的问题,miniDSP具有足够的功率来处理和过滤信号。 但是,我们的音频转换器不支持自适应差分脉冲代码调制。 对于这些算法,您需要外部DSP。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速响应。 您会为ADPCM推荐哪款DSP?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mariano,

    我会推荐C55 DSP,但您可以查看C5000超低功耗DSP论坛( e2e.ti.com/.../ ),他们应该在这些器件上拥有更多经验,并且可以提供更多具体信息。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.