This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3128D2:需要D类放大器,而无需集成反馈。

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4766

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/578096/tpa3128d2-will-need-class-d-amplifier-without-integrated-feedback

部件号:TPA3128D2
在“线程:LM4766”中讨论的其它部件

我有一个个人项目(市场产品),我可以使用多达6个通道的D类放大器,但我一直在等待开放架构的出现,但到目前为止,这种情况并没有发生。 我需要像AB LM4766级的东西,我可以使用外部反馈,但在D级,我不知道为什么这似乎很难找到。 我所看到的所有D类器件,无论是TI还是其他器件,都有内部反馈。

请注意,这不是为了设置增益。 我知道有些设备集成了增益控件。 这不是我所期待的;我在反馈路径中不仅包括输出电压。 我有需要集成的其他信号,例如反馈信号中的输出电流函数。 我已经用AB类音频放大器证明了这一概念,不能在公共论坛上透露更多的细节;但是,它的原因是我需要一个可以像电源运算放大器一样使用的设备,接受——并且要求—— 外部反馈,但在D类中运行。我对限制反馈带宽和/或增益限制的设计考虑没有问题,但我无法处理已内置反馈网络的典型D类黑盒芯片。

这种事情是否有任何前景?

附注:

是的,我考虑过使用基于运算放大器的前置放大器电路来实现我的反馈,绕过D类级;但这样做会将两个放大器级置于反馈路径中... 不太好,但是如果我在前期使用视频BW运算放大器,我想,有两个阶段的反馈可能不是问题。 如果情况更糟,我会尝试这样做,但如果可能,我不会这样做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan,您好!

    感谢您在E2E中提出问题。 如果 您不介意,让我们在离线时进行更多沟通。 我的电子邮件是 shawn-zheng@ti.com

    此致,

    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!我已通过电子邮件发送给您。