This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1863:DPGA设置

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1863, PCM1865, PCM1864

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/577847/pcm1863-dpga-settings

部件号:PCM1863
主题中讨论的其他部件: PCM1865PCM1864

现在客户正在使用PCM1863。 APGA和DPGA控制映射 均设置为"Auto mapping (自动映射)".e2e.ti.com/.../register-settings.docx

他们希望单独控制APGA和DPGA。  “PGA Control Mapping (PGA控制映射)”设置为“User programming mode (用户编程模式)”。

但他们发现DPGA不起作用。 请帮助查看所附代码。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已附加代码。

    e2e.ti.com/.../6403.register-settings.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Robin,

    单独的手动增益控制仅适用于4通道设备,如PCM1864和PCM1865。 PCM1863是双通道设备,当在此设备中设置手动增益映射时,数字增益设置为0dB,无法修改。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Diego,

    非常感谢。

    罗宾