This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:延迟信息

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/577972/tlv320aic3204-latency-information

部件号:TLV320AIC3204

我的客户希望了解:

TLV320AIC3204 -是否存在任何延迟数字? 我们希望将延迟降至最低。 我们知道我们可能需要牺牲一些质量,但是否有任何数据显示各种条件下的延迟?

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Viktorija,

    基本上,TLV320AIC3204的延迟取决于要使用的采样频率和所选的信号路径。

    所有延迟时间均以1/FS表示。 延迟涉及的一些块如下所述:

    -小数筛选器。 要选择的小数筛选器由ADC处理块确定。 有三种类型的小数筛选器:A,B和C。小数筛选器A添加17/FS的延迟时间,小数筛选器B和C添加11/FS的延迟时间。
    -插值筛选器。 与小数筛选器类似,插值筛选器取决于DAC处理块。 还有三种插值筛选器。 插值滤波器A的延迟时间为21/FS。 插值滤波器B采用18/FS。 插值滤波器C采用13/FS。

    如果在信号路径中使用ADC或DAC,则必须考虑此附加延迟。 此外,您还需要根据需要选择最佳过滤器。

    如果您有其他问题或意见,请告诉我。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luis,

    感谢您的详细信息。 客户理解,但他希望看到一个示例配置表和产生的延迟。  产品组中的某个人是否已经拥有此信息?


    谢谢

    Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想Luis的回答是好的,他告诉我在FS方面会有什么延迟,这完全是我的选择,我会做得更好或更糟。 感谢你们两位,Ron。