This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2521:将扬声器连接到TAS2521

Guru**** 2353690 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2521
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/591791/tas2521-speaker-connection-to-tas2521

部件号:TAS2521

您好,

我正在我的一个项目中使用TAS2521。 我已经浏览了该应用程序参考指南的前几页。 它显示为直接连接到SPK_P和SPK_M线路的4欧姆扬声器。 是否可以在没有任何过滤器的情况下进行? 或者,为此我必须配置内部筛选器? 您能否提供有关此问题的一些信息? 在EVM原理图中,我看到了其中使用的RC滤波器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Priyan:

    您可以将SPK_P和SPK_M直接连接到扬声器(无滤波器)并获得声音。
    但是,这是D类放大器,因此该扬声器驱动器的输出将是PWM调制信号。 如果您需要模拟信号,则需要添加一个重建滤波器,如LC或RC滤波器。 此外,如果您需要减少可能的EMI辐射(由数字信号(如PWM)引起),您还需要在输出处添加滤波器。

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ivan:


    感谢您的回复。


    我们是否可以使用内部滤波器来实现此目的,以便SPK_P和SPK_M处的输出为模拟信号,而不是PWM调制信号?

    此外,一级低通RC滤波器是否足够?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Priyan:

    内部过滤器不能用于此目的。 D类驱动器处于放大器信号路径的最后阶段,因此它始终是调制信号。
    如果您只需要将信号接收到模拟信号中,则一阶RC LPF应起作用。 过滤器的顺序与您的系统需求有关。 如果您需要更好地减少排放,则应改进过滤器(顺序更高的过滤器)。

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ivan:

    目前 我正在使用TAS2521测试耳机。 在原理图中, TAS2521的HPOUT与47uF的电容器耦合到耳机。

    我使用的耳机设置如下。 设置是否足以执行此操作? 我收到的音频不清晰。 噪音与音频混合。 这是否正常? 或者,我是否需要配置任何内部筛选器才能从音频源获得清晰的音频?

    我需要有关设置的帮助以获得清晰的输出。

    # Playback HP
    # Page switch to Page 0
    W 30 00 00 00
    #断言软件重置
    W 30 01 01
    # Page Switch to Page 1  
    W 30 00 01
    # LDO输出编程为1.8V,电平转换器通电。
    W 30 02 00
    # Page switch to Page 0
    W 30 00 00 00
    # DAC指令编程PRB #1用于单声道路由。
    W 30 3C 01
    # codec_CLKIN=MCLK.MCLK应为12.288MHz
    W 30 04 00
    #编解码器接口控制字长度= 16位。BCLK&WCLK Inputs.I2S模式。
    W 30 1b 00
    #数据插槽偏移量00
    W 30 1c 00
    # DAC NDAC Powered, NDAC=1
    W 30 0b 81.
    # DAC MDAC Powered, MDAC=2
    W 30 0c 82.
    # DAC OSR(9:0)->DOSR=128
    W 30 0d 00
    # DAC OSR(9:0)->DOSR=128
    W 30 0e 80
    # Only LDAC powered up.DAC path setup LDAC data Mono of LDAC and RDAC。 RDAC数据已禁用。每个FS的软步骤1。
    宽30 3f B0
    #左通道的DAC音量未静音。\n右DAC静音。
    W 30 40 04.
    # LDAC数字增益0dB
    W 30 41 00
    # Page Switch to Page 1
    W 30 00 01
    #主参考已打开
    W 30 01 10
    # DAC的输出通用模式设置为0.9V (默认值)
    W 30 0A 00
    # LDAC AFIR是第6级FIR滤波器并通电。
    W 30 03 00
    #加电HPL
    W 30 09 20
    #发送至HPL的信号
    W 30 0c 04
    #取消HPL静音
    宽30 10 00

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Priyan,

    I2S接口使用的时钟频率是多少? 此设置是否与您在设备上使用的时钟设置相匹配?

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ivan:

    我的设备的I2S采样频率为44.1kHz。 字长为16位,其单声道。 我从E2E中的一篇文章中获得了上述设置。 我对其中的设置感到困惑。 我的实际问题是,上述设置是否适用于我的设备。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Priyan,

    这些设置应该可以使用,它们来自GUI示例配置。
    单声道是什么意思? 您是在两个信道上发送相同的数据还是仅在一个信道上发送数据?
    您是否正在使用MCLK作为DAC的输入时钟? 什么是MCLK频率?

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ivan:

    已将设备本身配置为扬声器输出的单声道。 这意味着它仅在一个信道上发送数据。 MCLK为11.29MHZ。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Priyan,

    发送数据的通道是什么? 当前寄存器设置应该起作用,但您可以尝试更改页面0寄存器0x3F位D5-D4以查看这是否有帮助。

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ivan:

    当不再使用DAC以节省功耗时,我需要将其置于空闲模式。 此外,当扬声器上播放某些内容时,必须将其激活。 因此,我需要这些设置进入空闲状态并从空闲状态唤醒(如果有)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Priyan,

    您应关闭内部块以降低功耗。 您可以使用以下命令行进入省电模式:
    W 30 00 00 00
    W 30 05 11.
    W 30 0B 01
    W 30 0C 01
    W 30 3F 00
    W 30 00 01
    W 30 01 0A
    W 30 02 0C
    W 30 09 00
    W 30 2D 00

    当您需要将设备唤醒到播放模式时,必须重新写入初始化命令。

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器