This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6141A2:TPA6141A2's输出的【紧急】射频噪声滤波器

Guru**** 2578785 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6141A2, TPA4411, TPA6140A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/589711/tpa6141a2-urgent-rf-noise-filter-of-tpa6141a2-s-output

部件号:TPA6141A2
主题中讨论的其他部件: TPA4411TPA6140A2

尊敬的技术支持团队:

 

我想紧急确认TPA6141A2输出的射频噪声滤波器。

我们的客户正在推出批量生产。

 

他们 正在设计蓝牙扬声器,它可以使用TPA6141A2连接耳机线。

将耳机线连接到插孔时,大约150MHz的RF噪声通过耳机线影响TPA6141A2。

为防止此射频噪声,在OUTL和OUTR上设置了1000pF电容器。

 

您能看到附件吗?

e2e.ti.com/.../TPA6141A2.pptx

 

■问题

1) 您是否有通过耳机线降低射频噪音的解决方案?

2) 1000pF是否可以降低RF噪声? 我担心耳机AMP的振荡。

   数据表未显示电容负载规格。

3) 在OUTR和OUTL上设置遮阳器电路(C和R)是否更好?

     如果可能,您是否可以为 遮阳器电路显示C和R的值。  

 

此致,

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,TTD,

    如果您担心电容负载,可以使用R = 220和C = 270pF系列接地。 关于一些可能的缓冲器值,您可以使用R = 150和C = 2.2nF。

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ivan:

    感谢您的回复。
    我向我们的客户推荐LPF (系列R = 220,C = 270pF)和缓冲器(R = 150,C = 2.2nF)。
    不幸的是,由于大规模生产,他们已经固定了董事会。
    所以他们的电路板不放置电阻器。

    他们尝试了抗扰性测试,并使用耳机将AM调制(1kHz / 80 %)从几百kHz扫描到3GHz。
    然后,此问题会导致大约150MHz。
    RF噪声似乎通过耳机(OUTR/OUTL)达到TPA6141A2。
    要减小此值,请将C = 1000pF插入OUTR和OUTL上的GND。

    ■问题
    1) 是否只能使用C = 1000pF至输出端接地?
    2) 您是否像我们的客户一样使用耳机进行过抗扰性测试?

    此致,
    TTD
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,TTD,

    我们尚未执行抗扰性测试,因此很遗憾,我们没有任何结果可供分享。
    可能只能将输出电容器用于GND,但我建议对其进行测试,以从振荡角度验证其是否安全。

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ivan:

    感谢您的回复。
    我的客户仅测试输出电容器接地。

    顺便说一下,您是否有开环增益和相位与频率的数字?

    此致,
    TTD
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ivan:

    您是否有关于开环增益和相位与频率的任何更新?
    如果您有或没有,请告诉我。
    感谢您的合作。

    此致,
    TTD
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,TTD,

    很遗憾,此数据不适用于此设备。 所有可用信息均在数据表和´s指南中。

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Iavn-san,

    由于耳机放大器需要驱动包括大电容和电感的未知长电缆。
    在TPA6141A2表征测试期间,应用了多大的电容负载来确认稳定性?
    什么是TI HP-AMP设计规范,以保持在市场上的稳定运行?

    此致,
    Mochizuki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ivan San,

    在TPA4411数据表中,我们可以找到“最大电容负载 400PF”的规范。

    TPA614x系列的电容负载驱动性能规范如何?

    此致,

    Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mochizuki-san

    TPA614x数据表中未指定电容负载。 在表征期间可能没有记录这一点。
    不过,我发现TPA6140A2上的旧版稳定性报告可能会有所帮助。 请查找附加文档。

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器

    e2e.ti.com/.../5826.TPA6140_5F00_Stability_5F00_Matrix.xls</s>6140

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊万-桑

     

    非常感谢您的信息,

    这将有助于从我的客户那里获得一些想法。

     

    此致,

    Mochizuki