This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1865:电流消耗

Guru**** 2350280 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1865, PCM1865EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/591658/pcm1865-current-consumption

部件号:PCM1865

您好,

如果您有PCM1865的评估数据,请填写以下列表中有关当前消耗的空白处吗?

<condition>
CH   = 4通道
TA   = 25°C
AVDD = 3.3V
DVDD = 3.3V
IOVdd = 3.3V
模式 =主
SCLK =间壁

此致,
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kato-San,

    能否请您澄清您所请求的信息 与 总功耗相对应?  目前,我们没有针对不同SCK时钟频率和采样率组合的数据,因此我们需要使用EVM来测量此数据,这需要几天时间。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Diego-San,

    感谢您的快速响应。

    请您参考以下信息,我想向您索取并告诉我当前的消耗情况。

    案例1. 44.1kHz@FS
    - CH             = 4通道
    - XTAL输入     = 22.5792MHz (512 x FS)
    -模式           = XTAL主模式
    - AVDD/DVDD/IOVDD = 3.3V
    - Ta             = 25°C

    案例2. 48kHz@FS
    - CH             = 4通道
    - XTAL输入     = 24.576MHz (512 x FS)
    -模式           = XTAL主模式
    - AVDD/DVDD/IOVDD = 3.3V
    - Ta             = 25°C

    案例3. 96kHz@FS
    - CH             = 4通道
    - XTAL输入     = 24.576MHz (256 x FS)
    -模式           = XTAL主模式
    - AVDD/DVDD/IOVDD = 3.3V
    - Ta             = 25°C

    个案4. 192kHz@FS
    - CH             = 4通道
    - XTAL输入     = 24.576MHz (128 x FS)
    -模式           = XTAL主模式
    - AVDD/DVDD/IOVDD = 3.3V
    - Ta             = 25°C

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Diego-San,

    如果您对我的问题有任何更新,请告诉我。

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kato-San,

    请参阅以下数据。 我想指出的是,此数据是在PCM1865EVM的基准测试中捕获的,因此这些值是器件特性功耗的近似值。  

    采样率(Hz) 总电流 (mA)
    48K 43.53
    96K 51.04
    192K 60.23

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Diego-San,

    感谢您的支持和信息。
    我理解,如果客户有其他问题,我会与您联系。

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Diego-San,

    我还有其他要求。

    - 4CH的每个电流消耗
    请告诉我处理频率为48kHz,96kHz和192kHz的AVDD,DVDD和IOVDD电源的每个电流消耗情况。

    - 2CH的电流消耗
    请仅告诉我在48kHz,96kHz和192kHz处理时使用双通道的电流消耗。

    此致,
    加藤