This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV1012:与MIC一起工作时,会产生大量的接地噪声。

Guru**** 2796425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/589989/lmv1012-when-work-with-mic-there-is-a-lot-of-ground-noise

部件号:LMV1012

尊敬的TI:

当我们将LMV1012-15用作MIC信号放大器作为附件时? 它发出巨大的石斑噪音,您可以告诉我们原因吗? 如何避免此问题?

非常感谢!e2e.ti.com/.../_955E6A56.2759万_.wmae2e.ti.com/.../_636B385E_.wma

e2e.ti.com/.../_3575EF8DFE56_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ryan:

    我已经查看了原理图并提出了几个问题。
    术语1是否连接到Vdd,Term2是否连接到GND? 您在哪里获得输出信号?

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Jos é

    Term1输出将用作带有res/Cap的数据表,term2连接到GND。我们在term1处获得输出。
    非常感谢!