This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2900C:增益和前置放大器怀疑

Guru**** 2350460 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM2900C
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/592060/pcm2900c-gain-and-pre-amplifer-doubts

部件号:PCM2900C

您好,

我正在研究一个项目,使用PCM2900C作为平衡动态麦克风与PC之间的接口。

由于麦克风的灵敏度约为2mV/Pa,并且其音频应在60dB至90dB (SPL)之间,我设计了一个双级同相放大器,总增益为961,偏移约为1.5伏, 自从我看到PCM2900C的输入电压端口在-0.3V至3.6V的最大信号范围内工作以来

但是我在数据表上看到,端口上已经有一个放大器(带有偏移),数据表本身要求一个10uF电容器与端口上的信号串联。 这对我来说似乎没有意义,因为电容器会切断偏移,从而使引脚上的电压可能低于-0.3V。

此外,芯片内连接到该端口的似乎有2个反向放大器(具有1.65V偏移) ,但没有提到放大器的实际增益是什么。 根据这种增益,我真的不能在端口前放大太多信号,如果我不知道,我如何知道增益是否足以支持我的麦克风,因为它的灵敏度很低?

谢谢!

Leonardo Alvim Muricy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Leonardo,

    电容器将用于从器件的内部结构偏移中分离直流输入信号电平。 这样做是为了仅传递将安装在 零件输入阶段( 即VCCCI/2)的内部偏移上的AC内容。 只要 输入信号的最大峰值到峰值电平保持在VCCCI以下,设备就应正常运行。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,Diego。

    因此,如果只有交流部分应该通过ADC引脚,而我认为该引脚必须高于-0.3V的信息是错误的,也许应该在数据表中更正。

    此外,如果我只是需要保持信号低于VCCI (峰间),那么我猜内部放大器是关于单元增益的?

    万分感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Leonardo,

    引脚中的交流信号(在去耦合盖之后)的值不应大于VCCCi,因此理论上,在去耦合盖之后,信号将从0到VCCCi,因为那里的直流偏移是VCCCi/2。

    我们没有用于内部放大器级的当前gan规范,但根据数据表中的信息,输入VCCCi的振幅将导致0dB全尺寸数字读数。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我知道,迭戈,我说的是VCCI/2偏移只添加在芯片内(如数据表第10页所示),这意味着在引脚上(在放大器之前)没有偏移(任何偏移都将被置于该引脚之前的电容器切断)。 但没关系。
    我刚刚在有源低通滤波器之前添加了一个放大器(该芯片EVM上建议的滤波器),并在ADC引脚之前添加了一个10uF电容器。 在我对最高麦克风信号的模拟中,应该有一个峰值到峰值小于2.6V的信号,该信号低于VCCI提供的3.3V。

    再次感谢您的帮助。