This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4204:如何测量全尺寸PDM(DSD)信号?

Guru**** 2349060 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM4204
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/590672/pcm4204-how-to-measure-full-scale-pdm-dsd-signal

部件号:PCM4204

我们使用PCM4204测量PDM的信号水平。

使用PCM4204的从机模式,我们可以在发送至PCM4204 DSD输入端子的输入信号高达-6dBFS PDM时正确测量。

但是,当我们输入-3dBFS或0dBFS (大于-6dBFS)时,它会过载。

请确认PCM4204 DSD输入的最大值为-6dBFS。

另外,请告知我们是否有一种在PCM4204中测试0dBFS的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,JongKwang

    欢迎来到E2E,感谢您对我们的产品感兴趣!

    PCM4204的DSD输入不限于-6dBFS,因此您应该能够输入0dbF DSD数据。 请参阅数据表中电气特性表下面的注释,以进一步了解我们用于捕获设备规格的测试流程。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我有疑问。

    Audio Precision PDM模块用于DSD (PDM)信号生成。

    PCM4204已将DSD输入设置为PCM输出模式。

    如果我将-6dBFS输入到PCM4204 DSD输入,PCM4204的PCM峰值位值如何?  

    如果我将0dBFS输入到PCM4204 DSD输入,  PCM4204的PCM峰值位值如何?  

    我做了如下实验。

    我将-6dBFS输入到PCM4204 DSD输入。当我读取PCM4204中已更改的PCM数据时,峰值数据为0x7FFFFFFF。

    请确认上述信息并向我们发送您的反馈。