请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/591959/tas6424-q1-tas6424-q1
部件号:TAS6424-Q1您好,
我正在增强电源模式下测试TAS6424-Q1。
MY PVDD=24V,Vbat=12.5V
我在数据表上读到 :"开机时,首先应用VBAT电源,其次应用VDD电源,最后应用PVDD电源。"
是否真的有必要? 他们必须延迟多少毫秒?
我将 同时启动Vbat和PVDD ,并在1秒后启动VDD!
寄存器0x13向我报告0x20的值(VDD POR错误)。
它是否取决于开机顺序?
此致
Brennno