This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1690-Q1:ADC和DAC兼容性

Guru**** 2390730 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1690-Q1, ADS1672
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/591855/pcm1690-q1-adc-and-dac-compatability

部件号:PCM1690-Q1
在“线程: ADS1672”中讨论的其它部件

我正在开发一种在输入上使用ADS1672 ADC的新产品。 对于使用PCM1690-Q1 DAC的输出, 当我审查我的设计时,它击中我,输入ADC使用2s的补码值来转换输入信号,使输入信号为负值。 然后,我为PCM1690-Q1绘制了数据表,使用相同的数据格式,但数据表中没有描述数字输入格式的内容。 我不想仅仅假设ADC和DAC的数字输出格式相同,并发现系统不工作。 我如何知道数字数据格式应该是什么样子,我不是指串行通信。 感谢所有的帮助。

此致,

Mike Lacroix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mike,

     PCM1690-Q1的数字输入数据必须以二进制2s为标准,首先补充MSB。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了确保我完全理解,对于输入信号为"负"的所有电压,ADC的2s值似乎是互补值。 对于ADC,当输入电压比IN+电压更正时。 因此,如果输入电压为-2V,则ADC输出将是2s的补充值。 然后,如果我直接将2s的补码值传输到DAC,输出电压将为-2V。 正确吗?

    此致。