This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5414B-Q1:热折页

Guru**** 2350390 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/592080/tas5414b-q1-thermal-foldback

部件号:TAS5414B-Q1
主题中讨论的其他部件:TAS5414

尊敬的团队:

您是否有一个图表描述了当任何输出通道处于热折回状态时增益随温度降低的情况?

或任何解释,我们期望在较高温度下获得什么收益。

热折回是否在OTW级别1之后开始,并随着温度的升高降低增益?

TAS5414是否对OTW和热折回使用相同的温度传感器,或者一个通道是否有不同的测量位置?

如果您需要更多信息,请告诉我。

谢谢,此致,

B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在数据表的规格部分,您将发现热折返温度规格。  通常为150C。  OTW和热折回电路未连接,使用不同的温度传感器。  热折回使用位于每个通道输出FET附近的温度传感器。  如果FET在异常高的电流斜坡下快速加热FET,则此传感器将快速加热。  此传感器的加热速度比OTW使用的整体热传感器更快,并且整体温度过高关闭。  

    热折回被认为是一种保护功能,不应在正常操作中用作限制器。  增益降低非常快,可以降低到-20dB,通常在15C窗口中。  数据表中未指定此值,并且不保证增益减小和温度窗口的值。