This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3100:DAC3100线路输出杂音

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/591350/tlv320dac3100-dac3100-line-out-pop-noise

部件号:TLV320DAC3100
主题中讨论的其他部件:TLV320DAC3203

您好,音频人员,我有一位客户正在使用DAC3100来处理耳机和线路输出。 他们在线路输出时遇到杂音问题。 对于耳机,杂音较小且可接受。 但是,对于线路输出,流行噪音很大。

它们使用47uF保护盖。 耳机和线路输出是相同的连接器。 因此,耳机和线路输出的唯一区别是负载阻抗。

我已经研究过流行噪音,我猜问题是线路输出阻抗太大。 我已查看《TLV320DAC3203应用参考指南》。 如参考指南第17页中的图2-3所示,无弹出设计使用IC内部的RPOP。 问题在于DAC3203具有用于选择Rpop值的寄存器(第1页reg 20)。 但是,此寄存器保留在DAC3100中。 无论如何,我已经尝试设置它,但它没有效果,总是读回零。

下面是使用Rload = 1K欧姆的IC耳机引脚波形。 在 偏压斜升的开始时,会发生弹出。  我已将耳机的开机时间设置为1.2 sec,这样就可以在偏斜上升的情况下完成。 如果使用Rload = 10K,则初始电压变化将更大。

通道1 (蓝色)= IC输出引脚。 通道3 (品红色)=耳机/线路输出连接器。

我还尝试 用 第1页寄存器44位D2(&D1)更改为线路输出驱动程序。 但是,如果这样做,IC输出引脚上将不会出现斜坡。 它将立即转至目标偏压电压,就像一个步骤。

所以,有没有意见呢? 是否有任何隐藏的寄存器用于更改Rpop值?

 

此致,

KES

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好KesTam:

    我的同事将很快回复并提供更多信息。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,KES:

    让我做一些测试,我将很快向您提供详细信息。

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器