This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/PCM2900C:捕获卷问题

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM2900C, PCM2912A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/591489/linux-pcm2900c-problem-with-capture-volume

部件号:PCM2900C
主题中讨论的其他部件: PCM2912A

工具/软件:Linux

大家好,

我在Linux系统中使用带有PCM2900C的USB音频板。 芯片工作正常,但无法在alsamixer配置面板中调整捕获音量。 是与芯片配置相关的问题还是芯片的局限性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Antonino,

    感谢您的帖子。  此设备具有每个通道的内部卷更改块,可根据主机系统请求进行更新。 但是 ,不 支持主音量控制。 PCM2900C将忽略来自主机系统的任何主卷更改请求。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,

    感谢您的回复。 因此,没有办法改变ADC的音量? 是否有其他芯片支持此功能?

    此致

    Antonino Catena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Antonino,

    每个通道的音量都可以修改,但遗憾的是主音量不能修改。 PCM2912A具有修改主卷的选项。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,
    感谢您的支持。
    单独处理信道音量肯定会很好。
    在您提出建议后,我注意到amixer会公开多个频道,
    这一条:
    简单的混合器控制'Capture',0
    功能:cvolume cswitch
    捕获通道:左前-右前
    限值:捕获0 - 63
    左前:捕获63 [ 100 % ][30.00dB][开]
    右前:捕获63 [ 100 % ][30.00dB][开]
    在两个通道上操作,就像主音量控制。