This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1863:PCM1863上可用的最大增益

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1863, PCM1861, PCM1860

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/591170/pcm1863-maximum-gain-available-on-pcm1863

部件号:PCM1863
主题中讨论的其他部件: PCM1861, PCM1860

大家好,

除了使用来自PGA的32dB (差分模式下为26)之外,使用差分通道2的+12dB增益是不是? 此外,数据表的PGA部分(8.8)似乎表示最大增益为32dB,但寄存器映射显示为40dB。

对于一些背景,我正在连接电容式麦克风,需要尽可能多的增益,因此欢迎提出任何建议。

TI是否还具有与PCM186x系列器件一起使用的幻象电源的参考原理图?

此致

决定

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,George,

    欢迎来到E2E,感谢您对我们的产品感兴趣!

    PCM1863中的增益是通过模拟和数字PGA的组合设置的。 此配置称为自动增益映射。在此模式下,用户可以使用寄存器0x01和0x02配置整体增益,然后设备将使用最佳组合调整模拟和数字PGA以实现用户所需的增益(即获得18dB增益,APGA=12dB和DPGA=6dB)。 在自动增益映射模式下,最大可能增益为40dB。 手动增益映射选项也可用,但是对于此设备,只有模拟PGA将确定总增益,因为在此模式下,数字PGA将被foxed至0dB。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Diego,

    感谢您的回答,但这并不能真正回答我关于+12dB的主要问题。

    您对此有什么信息吗?

    此致

    G
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,George,

    感谢您的反馈。 我假设您的问题来自表3中的数据。 此表仅适用于硬件控制设备[PCM1860和PCM1861],其中+12dB增益是这些部件的模拟和数字PGA的总增益。 这些部件只能选择在差动模式下将增益配置为0或12 dB。

    我提供的信息是针对PCM1863的参考 ,在该系统中,可以通过软件配置增益。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,

    我看到非常感谢你们澄清这一点。

    此致

    乔治