This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2906C:Windows和amp;

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2906C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/589913/pcm2906c-windows

部件号:PCM2906C

您好!

我的ADC在Windows 7中存在一些问题。

我已经构建  了基于PCM2906的音频ADC (附件中有电路板示意图)。

工作正常,但在前3-5分钟内。 关闭此设备后,只有在Windows重新启动后才能连接新的USB设备。

可能会出什么问题? 请帮助!

感谢您的回答!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Yuriy:

    感谢您的发帖。 原理图的PCM2906C部分似乎没有什么奇怪的地方,从您之前的线程来看,如果VCOM电压在问题发生后下降,则可能是内部调节器出现问题。 您是否还可以在问题发生时监控VCCCI? 此外,您是否在问题发生之前注意到奇怪的行为,如输出信号饱和或噪声?

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Diego?
    感谢您的回复!
    Vccci正常,但Vconlm (必须为½Vccci)为0.69V。
    在我的情况下,是否需要使用外部参考电压调节器?
    非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yuriy,

    感谢您的反馈。 因此,问题可能是VCOM的内部VCCCI已损坏。 我建议您尝试使用不同的IC来确定问题是否与特定设备故障有关。 此设备由总线供电,因此无法使用外部稳压器。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Diego!

    感谢您的回复和帮助!

    尝试新IC需要一些时间,因为有必要在美国购买)。

    但是,数据表中的标准应用原理图(附件中),其中Vccci由外部参考电压源供电?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yuriy,

    电压调节器可用于在高性能模式下操作设备。 在这种情况下,您需要使用外部稳压器为VCCCI通电。 我假设您的目标是完全总线供电的应用,不应使用调节器,对此误解深表歉意。

    但是,如果IC内部调节器电路中有任何损坏,则使用外部调节器可能不起作用。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Diego!

    感谢您的回复!
    我将尝试使用新IC。

    非常感谢!