This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2900C:温度范围

Guru**** 2864570 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2900C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/591769/pcm2900c-temperature-range

部件号:PCM2900C

为什么PCM2900C被定义为-25C到+85C

为什么没有为-40C到+85C定义此参数?

是因为TI不想在-25C以下进行测试吗?

还是因为在-25C以下不工作?

或者因为关键特性在-25C以下发生变化

我想在零下25摄氏度的温度下使用它

但我需要知道为什么它只在-25C中指定。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nicolas,

    设备的工作温度范围为-25至+85C,因为我们可以根据数据表中的规格保证设备正常工作。

     此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师