This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5754M:TAS5754M开机顺序问题

Guru**** 2530550 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5754M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/590737/tas5754m-question-of-the-tas5754m-power-up-sequence

部件号:TAS5754M
主题中讨论的其他部件: TAS5766M

您好,先生:

请告知TAS5754M的通电顺序吗? 非常感谢。

陈耀恩
2017年24月04日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Wayne:

    有关开机信息,请参阅5766 m 数据表的8.4。2.1 开机重置功能部分。 这些数据似乎被遗漏在5754数据表中。 另外,订购PVDD和DVDD的顺序也不重要。 如果您对此有任何疑问,请告诉我。

    最佳,

    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Alex,非常感谢。 您是否要将通电顺序数据添加到TAS5754/56数据表? 非常感谢...Wayne Chen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    会的。

    此致,

    Alex