This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2521:寄存器配置问题

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/591293/tas2521-problem-with-register-configurations

部件号:TAS2521

您好,

我使用TAS2521进行音频输出。

[电压]   -启用内部LDO时的3.3V电压。  LDO_SEL (引脚8)为高电平   
[输入I2S]   - 13 (数据),14 (字咔嗒板),15 (位咔嗒板),16 (主咔嗒板)。
[其他引脚]   - 19 (I2C SCL),20 (I2C sda)。

SPKVDD和IOVDD连接到3.3V

DVDD从外部连接到AVDD


我有另一个主板,I2S主板配置为4.41万Hz单声道输出。

我已经验证I2C接口通信工作正常

我使用的是8欧姆扬声器。

我已为 TAS2521配置 了以下扬声器值

# Playback Class-D
# Page switch to Page 0
W 30 00 00 00
#断言软件重置
W 30 01 01
# Page Switch to Page 1  
W 30 00 01
# LDO输出编程为1.8V,电平转换器通电。
W 30 02 00
# Page switch to Page 0
W 30 00 00 00
# DAC指令编程PRB #1  
W 30 3c 01
# codec_CLKIN=MCLK.MCLK应为12.288MHz
W 30 04 00
#编解码器接口控制字长度= 16位。BCLK&WCLK Inputs.I2S模式。
W 30 1b 00
#数据插槽偏移量00
W 30 1c 00
# DAC NDAC Powered, NDAC=1
W 30 0b 81.
# DAC MDAC Powered, MDAC=2
W 30 0c 82.
# DAC OSR(9:0)->DOSR=128
W 30 0d 00
# DAC OSR(9:0)->DOSR=128
W 30 0e 80
# Only LDAC powered up.DAC path setup LDAC data Mono of LDAC and RDAC。 RDAC数据已禁用。每个FS的软步骤1。
宽30 3f B0
#左通道的DAC音量未静音。\n右DAC静音。
W 30 40 04.
# LDAC数字增益0dB
W 30 41 00
# Page Switch to Page 1
W 30 00 01
#主参考已打开
W 30 01 10
# DAC的输出通用模式设置为0.9V (默认值)
W 30 0A 00
# LDAC AFIR是第6级FIR滤波器并通电。
W 30 03 00
# SPKL Attn. 增益=0dB
W 30 2E 00  
# SPKL驱动器PGA增益=6.0dB  
宽30 30 10.
# SPK OSCP enabled,OCP Degltich=4,OTP enabled,OTP Deglich=5
W 30 52 00
# SPK通电
W 30 2D 02

我已使用 以下耳机值配置TAS2521

# Playback HP
# Page switch to Page 0
W 30 00 00 00
#断言软件重置
W 30 01 01
# Page Switch to Page 1  
W 30 00 01
# LDO输出编程为1.8V,电平转换器通电。
W 30 02 00
# Page switch to Page 0
W 30 00 00 00
# DAC指令编程PRB #1用于单声道路由。
W 30 3C 01
# codec_CLKIN=MCLK.MCLK应为12.288MHz
W 30 04 00
#编解码器接口控制字长度= 16位。BCLK&WCLK Inputs.I2S模式。
W 30 1b 00
#数据插槽偏移量00
W 30 1c 00
# DAC NDAC Powered, NDAC=1
W 30 0b 81.
# DAC MDAC Powered, MDAC=2
W 30 0c 82.
# DAC OSR(9:0)->DOSR=128
W 30 0d 00
# DAC OSR(9:0)->DOSR=128
W 30 0e 80
# Only LDAC powered up.DAC path setup LDAC data Mono of LDAC and RDAC。 RDAC数据已禁用。每个FS的软步骤1。
宽30 3f B0
#左通道的DAC音量未静音。\n右DAC静音。
W 30 40 04.
# LDAC数字增益0dB
W 30 41 00
# Page Switch to Page 1
W 30 00 01
#主参考已打开
W 30 01 10
# DAC的输出通用模式设置为0.9V (默认值)
W 30 0A 00
# LDAC AFIR是第6级FIR滤波器并通电。
W 30 03 00
#加电HPL
W 30 09 20
#发送至HPL的信号
W 30 0c 04
#取消HPL静音
宽30 10 00

扬声器和耳机均未提供任何音频输出。

我是否遗漏了任何内容? 请给我建议一个解决方案。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chandan:

    我的一位同事将很快审查您的问题,并将向您提供更多信息。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chandan:

    我认为这与您上一篇文章的问题相同。
    我已在EVM板上验证了两个寄存器设置,它们都很好。 这两种配置在EVM板上均可正常运行。
    当您尝试时,输出上根本没有任何信号?
    您是否有机会捕获进入设备的I2S信号。

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器