This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2026D2:电流消耗

Guru**** 2350610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2026D2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/591185/tpa2026d2-current-consumption

部件号:TPA2026D2

您好!

我的TPA2026D2芯片在应用中的总电流为7.81mA@3V。 在这种状态下,TPA2026D2没有输入音频。 如果我 将SDZ引脚拉低,即将芯片置于"关闭"模式,总电流消耗将降至1.44mA@3V。  我由此得出结论,TPA2026D2的电流为6.37mA@3V。 根据数据表,最大电流消耗为4.7mA@3.6V。 我认为BGA焊接可能较差, 从而导致漏电。 但如果不是这样,电流的增加是否可以用任何其他方式解释? 内部寄存器设置如下:

0x01:0xC2 //禁用噪声门

0x02:0x01 //将AGC攻击时间设置为0.1067毫秒

0x03:0x01 //将AGC释放时间设置为13.7ms

0x04:0x00 //禁用AGC保持时间

0x05:0x11 //将固定AGC增益设置为+17dB

0x06:0x00 //将输出限制器设置为-6.5dBV,将噪声门阈值设置为1mV RMS

0x07:0x00 //将最大增益设置为18dB,将压缩比设置为1:1

此致

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Eric,

    欢迎来到E2E,感谢您对我们产品的关注。
    焊接不良可解释此问题。 另一方面,您可以向我提供一个示意图,以检查是否存在问题。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是(子系统)示意图。 连接错误( 或?)真的不多。 有些非常规的寄存器设置是否是原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eric,

    我已经查看了原理图,并注意到您在SD引脚上使用铁氧体磁珠,这是什么原因?
    我认为寄存器设置不会导致这样的问题。 我猜此问题是由于焊接不良引起的。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    铁氧体用于抑制 来自CPU的任何高频噪声(PWM侧翼等)。 可能有点偏执,但是 比对不起更安全!

    我想我必须检查一下其他一些原型机的当前消耗量。

    感谢你的帮助。

    \Eric