This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2026D2:关闭模式下的输入阻抗

Guru**** 2350610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2026D2, LM4810
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/589047/tpa2026d2-input-impedance-under-shutdown-mode

部件号:TPA2026D2
主题中讨论的其他部件: LM4810TS5A2.3159万TS5A2.2364万

尊敬的团队:

您能告诉我TPA2026D2在关闭模式下的正阻抗吗?

我的客户正在考虑在音频DAC线路输出处并行使用扬声器放大器TPA2026D2和耳机放大器LM4810。 有一种情况是,SPDT模拟开关用于进行音频信号路由。 但是,如果扬声器放大器关闭时的输入阻抗为Hi-Z,他们认为可能没有必要使用SPDT模拟开关。
您能否告诉我音频DAC线路输出与扬声器放大器和耳机放大器并联输入之间的合适应用?
谢谢你。

此致,

Koshi Ninomiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ninomiya-san,

    我将与我的一位同事合作,看看我们能否获得这种价值。
    我很快会向您提供更多详细信息。

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ivan-San,

    我期待你的答复。

    如果 使用SPDT模拟开关, 附加的立体声音频应用概念是否正常? 如果您有任何建议,请告诉我。
    谢谢你。

    最好的富豪酒店

    Koshi Ninomiya

    e2e.ti.com/.../Stereo-Audio-Application.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ninomiya-san,

    在关闭模式下,输入阻抗约为270 kΩ。
    立体声音频应用程序似乎是正确的,您可以使用SPDT模拟SW。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jose-San,

    您关于SPDT模拟开关选择的建议,我有什么意见?

    有两个SPDT模拟开关。 一个是TS5A2.3159万 (功能简单,但价格较低),另一个是TS5A2.2364万 (内部分流开关可在两个电源之间切换时防止听到咔哒一声,但价格较高)。 客户希望消除杂音,但要求降低应用成本。 并联开关可有效避免此应用中的杂音?  我们应该选择哪一种?
    谢谢你。

    此致,

    Koshi Ninomiya

    e2e.ti.com/.../5700.Stereo-Audio-Application.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ninomiya-san,

    如果优先级是避免杂音,则应选择TS5A2.2364万。
    另一方面,您可以证明TS5A2.3159万,并检查使用此模拟开关的杂音是否可为客户接受。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师