https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/591126/2-1-channel-5w-5w-10w-output-4ohm
主题中讨论的其他部件:TAS5711, TAS5731您好,
我是论坛的新参与者,在这里,TI聊天帮助指导了我。 我正在设计一个蓝牙扬声器,在选择放大器板时需要一些帮助。
下面是我的硬规格:
1. 2.1 通道输出,左侧5W,右侧5W和10W sub (均为4欧姆,但如果需要,10W可能为8欧姆)(已购买5W 4ohm扬声器)
2.可以连接到蓝牙(v.4.0 或4.1 )芯片(或者最好已集成了蓝牙芯片)
3.接受直流输入,最好是5.4V - 8.4V (我已经购买了这样的电池,但如果需要,我会购买另一个)
我是一名生物医学工程师,但我的背景是机械学。 我刚刚通过这个项目熟悉了电气工程。 我可能需要进一步澄清技术细节。
此致,
David Eddy